结果:找到"光纤接口 易飞扬通信",相关内容1000条
  • 低速率光模块和高速率光模块哪个好呢?25G光模块VS100G光模块
  • 随着通信市场的快速发展,光模块涌现出大量不同的封装和不同的速率。而100G光模块因具有较高的速率和较小的封装成为市场的宠儿,但是,在高速率横行的情况之下,低速率光模块依然坚强的活着。那么,低速率光模块和高速率光模块哪个好呢?在本文中,易飞扬通信将给大家详细介绍25G光模块和100G光模块。25G光模块介绍25G以太网根据IEEE802.3by协议制定,可实现3到5米的铜双轴线以及100米的多模光纤传输,旨在满足更多客户的需求,即10G以太网的速度标准满足不了大中企业网络流量高速增长的需求,而100G速度标准又太高,有些浪费,因此25G以太网标准的出现正好弥补了两者的不足。而25GSFP28光...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 模块 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-05-24 17:45:00
  • CWDM光模块:史上最全面的介绍在这里
  • 随着光通信的发展,光通信组件也在快速增长中。光模块作为光通信的组件之一,在其中起着光电转换的作用。光模块的种类有很多,常见的有QSFP28光模块、SFP光模块、QSFP+光模块、CXP光模块、CWDM光模块、DWDM光模块等等。每一种光模块都有着不一样的应用场景和作用。而在本文中在,易飞扬通信给大家介绍的是CWDM光模块。CWDM是一种面向城域网接入层的低成本WDM传输技术。从原理上讲,CWDM就是利用光复用器将不同波长的光信号复用至单根光纤进行传输,在链路的接收端,借助光解复用器将光纤中的混合信号分解为不同波长的信号,连接到相应的接收设备。那么,CWDM光模块又是何物?CWDM光模块是一种...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: CWDM模块 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-05-21 16:54:00
  • 易飞扬100GCFPDCO通过国内外设备商测试验证
  • 近日,易飞扬公司联合中国、中东等国家的设备商,进行100G相干光传输测试,圆满地完成既定目标测试。此次测试标志着易飞扬公司相干光模块商业化征程的开启,是易飞扬技术发展中的一个里程碑。相干光通信,一直以来是光通信技术制高点。易飞扬秉承光互连设计革新者的理念,于2018年初正式投资进入相干光模块开发,开放性地与上游供应链进行战略合作,在低功耗设计、信号调制模型上进行优化创新,取得了重大成果。目前优化的算法模型支持长距离2000km链路传输。为顺利启动商用,易飞扬于近日邀请国内外相关厂商,在OTN传输设备上进行了联合测试,在兼容性、业务开通和传输性能等方面均取得优异的效果。测试实验也充分验证了当前...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 相干 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-04-16 17:59:00
  • 工业级波分复用模块在5G部署中的应用
  • 5G是当下最为热门的话题,从去年开始,全球运营商就已经在自己的网络上测试5G技术;截至2018年11月,全球182家运营商已在78个国家进行了5G试运营和投资。随着5G技术的发展,更高速率的光模块将在更高密度的蜂窝基站上部署,而这给工业级波分产品带来了新的发展机会。由于工业波分模块在5G市场的重要地位,易飞扬(Gigalight)开始着手对高速率工业级波分模块的研制,并取得了一些成果。10G/25G光学器件在5G市场的预测在过去的3G/4GLTE部署中,2.5G/10G光模块占据了主流;而随着5G商业服务和应用的快节奏,尤其是无线前传市场的空前激增,25G光模块的需求也在不断增加。下图是来自...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 5G 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-03-28 17:30:00
  • 一分钟了解下一代数据中心高速信号互联技术PAM4
  • 什么是PAM4?PAM4(4-LevelPulseAmplitudeModulation,四电平脉冲幅度调制),是PAM调制技术的一种,其采用4个不同的信号电平来进行信号传输,每个符号周期可以表示2个bit的逻辑信息(0,1,2,3),也就是一个单位时间内是四个电平。提到PAM4信号传输技术,就不得不提NRZ(Non-return-to-zero)信号传输技术,NRZ信号传输技术是传统的数字信号采用最多的,即采用高,低两种信号电平来表示要传输的数字逻辑信号的1/0信息,每个信号符号周期可以传输1bit的逻辑信息。下图是典型的PAM4与NRZ的信号波形及眼图对比。与NRZ相比,PAM4具有4种...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 数据中心 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-02-26 18:04:00
  • 全球光模块市场正迈向200G/400G
  • 随着云计算,物联网(IoT)和虚拟数据中心的普及,对更高带宽的需求推动了光模块市场的繁荣。在过去的几十年里,我们已经见证了光模块被大量采用,其速率从千兆(1G),万兆(10G)和25G,到40G和100G,如今,具有更高速率——200G/400G的光模块也已经出现。全球光模块的销售稳步增长,并有望在未来几年继续保持良好的势头。10G,25G,40G和100G已经成熟网络变得越来越快,虚拟化逐渐成为常态,数据中心正在经历重大变革。这种趋势意味着数据中心建设需要更高速的光模块。10G,25G,40G和100G光器件都已经被广泛使用,且其中25G和100G呈明显上升趋势。预计到2020年,全球光模...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 数据中心 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-02-21 18:13:00
  • 一分钟了解CWDM技术在城域网中的应用
  • 在信息技术快速发展的今天,尤其是以Internet为代表的IP数据业务的高速增长,造成对传输线路带宽的需求不断增长。由于城域扩容对波道数量需求相对干线系统较小,而且距离短,不需要光放大,使得CWDM技术方案特别适合于城域光传送网。CWDM技术的基本概念与特点CWDM(CoarseWavelengthDivisionMultiplexing)粗波分复用技术是一种利用光复用器将在不同光纤中传输的波长复用到一根光纤中传输的技术,是WDM(WavelengthDivisionMultiplexing)的一种。CWDM系统复用波长之间间隔比较宽,因此CWDM对激光器、复用/解复用器的要求大大降低,极大...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 数据中心 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-02-19 16:33:00
  • 什么是28G光模块?介绍28G光模块各项参数
  • 光模块的封装和速率有多种,有10G/25G/28G/40G/56G/100G/200/400G等速率的光模块,有cfp/cfp2/cfp4/qsfp28/qsfp/sfp28等封装的光模块;市场的高速发展,越来越多人将目光聚焦到更高速率的光模块上,而在本文中,易飞扬通信将给大家介绍的是另外一款光模块——28GSFP28光模块.什么是28G光模块?28G光模块又有哪些参数?各位客官请继续往下看。什么是28G光模块?顾名思义,28G光模块就是传输速率为28G、封装为sfp28的光模块。并且参照易飞扬通信上28G光模块的介绍,它是一款单通道、支持热插拔SFP28封装、用于32G光纤通道连接。28G...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 28G模块 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-04-08 16:29:00
  • QSFP28光模块专题:介绍QSFP28光模块基础知识和类型
  • 人们对于网络、数据传输的需求持续增大,推动者整个光通信行业的快速发展。传输速率从低速提升至现在的100G、200G甚至400G,100G可以说是这些年受到市场追捧的宠物,但是,不只是100G受到市场的追捧,QSFP28光模块的封装也是市场的一大组成。那么,QSFP8光模块封装有哪些基础知识是需要我们认识的呢?易飞扬通信将在本文给大家做详细的介绍。第一代100G光模块是CFP光模块,体积非常大,随后出现了CFP2和CFP4光模块,其中CFP4光模块是目前最新一代的100G光模块,其宽度只有CFP光模块的1/4,封装大小和QSFP+光模块的封装大小一致。而QSFP28光模块的封装大小比CFP4光...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: QSFP28模块 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-03-15 14:26:00
  • 光纤专题:全面介绍光纤和光纤接口
  • 大家都知道,信息通信离不开光纤的传输。大部分人都只是知道有光纤这个事物存在,但是却不知道其确切的信息。例如:什么是光纤?有哪些类型?工作原理是什么等等,下面,下面,易飞扬通信详细给大家介绍介绍。什么是光纤?光纤是光导纤维的简写,是一种由玻璃或塑料制成的纤维,可作为光传导工具。微细的光纤封装在塑料护套中,使得它能够弯曲而不至于断裂。[在这里要注意]光纤和光缆是有区别的:光导纤维是一种传输光束的细而柔软的媒质。光导纤维电缆由一捆纤维组成,简称为光缆。光纤是光缆的核心部分,光纤经过一些构件极其附属保护层的保护就构成了光缆.光纤大小在多模光纤中,芯的直径是50μm和62.5μm两种,大致与人的头发的...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-03-12 15:44:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: